This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:额定电压、过驱钳位电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698747/drv2605l-rated-voltage-overdrive-clamp-voltage

器件型号:DRV2605L

你好

我们使用 DRV2605L 来驱动 LRA。

如果 DRV2605L 的 VDD 由3V 至4.2V 的电压供电、 建议的额定电压值( rated_voltage[7:0]位)和过驱钳位电压( OD_CLAMP [7:0]位)是多少?

在公式5中、 VDD、V (LRA-CL_RMS)和额定电压之间有何关系?

 以及 VDD 和 Oeverdrive 钳位电压?

 自动级别校准过程始终失败、 如何检查和 更正?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我们驱动器的最大输出电压为~VDD-0.3V。 应根据您使用的 LRA 设置额定电压(Vrms)和过驱钳位(Vpeak)。 LRA 数据表中应该有建议的额定电压,通常在 Vrms 中定义。 Overdrive_Clamp 可以设置为1.5*rated 电压,但请确保将 rated 电压从 RMS 转换为 Vpeak 值。

    在等式5中、V (LRA-CL_RMS)是闭环中的额定电压、单位为 V_RMS。 与 VDD 没有关系、除非 Rated 电压大于 VDD 设置、否则输出将受 VDD 限制。 与 Overdrive_Clamp 相同。

    自动校准失败的原因有多种。 请确保设置正确且执行器已正确安装到质量上。
    请查看最近询问的一些其他 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../688464
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kelly
    感谢您的支持!
    您说的质量是 PCB 板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    质量仅需~50克。 PCB 应该足够了。