This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV8872:我们能否为 DRV8872提供 SPICE 模型

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698884/tina-spice-drv8872-could-we-provide-the-spice-model-for-drv8872

器件型号:DRV8872
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我们可以为客户提供什么模型来评估 DRV8872?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有适用于 DRV8872的模型可用。

    此处通过 webench 提供了一些 DRV8872的基本建模:

    webench 打开后、开始新设计。 您应该会看到最右侧的电机驱动器选项卡。