This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:OCP 电路

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698388/drv8818-ocp-circuit

器件型号:DRV8818

您好!

我们的客户使用 DRV8818。

客户测试了断路。 我附上结果。

e2e.ti.com/.../DRV8818_5F00_OCP.pdf

客户希望知道结果是否没有问题。

你可以告诉我你的意见吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    这是预期的。 允许使用高电流、直到电路能够降低电流并监控过流情况。 检测到过流后、输出将禁用~800us、然后重新启用。

    请注意、没有 nFAULT 引脚为过流事件系统提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama