This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:如何增强振动强度?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, USB2ANY, DRV2605LEVM-CT, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698603/drv2605l-how-to-enhance-the-strength-of-vibration

器件型号:DRV2605L
Thread 中讨论的其他部件: USB2ANYEV2400

你好

我使用的是 DRV2605L、我想知道增强振动强度的方法。

我 想  通过 触觉控制台 GUI 执行 DRV2605LEVM-CT、 但我没有 USB2ANY 适配  器、是否可以使用 EV2400替换 USB2ANY 适配器。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    可通过增加过驱和额定电压设置来增加振动强度。 LRA 将限制在不断开 LRA 的情况下施加的电压。
    我认为您必须使用 USB2ANY。 我不熟悉另一个适配器板。 USB2ANY 将正确类型的 MSP430集成为微控制器。 这就是我们能够刷写固件并将其与软件配合使用的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    过驱电压和额定电压的限制范围是多少? 它们是否必须低于 VDD? 是否有任何提示性价值?
    对于 LRA、在公式5中、V (LRA-CL_RMS)是否等于额定电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我将在另一篇 E2E 帖子中重复此操作。