This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983 EMC 问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698486/drv10983-drv10983-emc-issue

器件型号:DRV10983

您好,您能 提供相同的建议吗?如果使用 DRV10983、如何降低 EMC?此外、,在 DRV10983工作期间、哪个频段可能会导致过多的 EMC?  
当使用水冷却器(水泵、DRV10983驱动板)执行 EMC 测试时、客户的产品超出 EMC、测试结果如上所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    查看故障频率、可以发现它与内部数字活动相关。 我建议使用与 V1P8 LDO 输出串联的铁氧体磁珠。

    谢谢、
    Brian