请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8821 主题中讨论的其他器件: DRV8880、 DRV8824
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我对电机驱动器 IC DRV8821有一定的怀疑、因为我开始使用打印机。从数据表中我注意到应用程序"打印机"。但有一个索引表(第13页) 下面显示了从整步到1/8的步进角,根据该表,最小步进角为11.25 (xUSM = 11)。它是否正确?如果不正确,最小步进角是什么?如何通过编码实现它?。我需要最小步进角或旋转角来实现高质量打印 为什么我关注旋转角度。