请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8804 您好!
我的客户考虑在以下情况下将 DRV8804用于单极步进电机。
我的客户可以在这种情况下使用吗?
VM 引脚:18V 电源
VCLAMP-Pin:18V 电源(与 VM 引脚连接到同一电源)
电动机(OUTx 针脚):12V
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.