This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 L293芯片升级

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8833, DRV8841, DRV8844, DRV8843, DRV8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697241/upgrading-from-l293-chip

主题中讨论的其他器件:DRV8832DRV8833DRV8841DRV8844DRV8843DRV8830

您好!

我是电机控制新手、我的任务是从 L293B 芯片升级到由微型控制的 PWM 芯片。

查看数据表、L293B 是 每通道1A 的推挽式四通道驱动器。

您建议使用什么 PWM 1A TI 芯片来替代 L293B。

所有帮助/输入和教程都很乐意接受。

谢谢、

罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电机是有刷直流电机。 我想可能是这个芯片 DRV8832吗?

    任何反馈或建议都很乐意接受。

    谢谢、

    罗克曼46.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rocketman46、

    DRV8832是一款很好的器件、但它只有两个输出。 L293B 有四个。 DRV8833与 DRV8832类似、但具有4路输出。 DRV8833具有较高的 Rdson、但价格较低。 从这里、我们的任何 具有集成 FET 和独立半桥控制 的有刷直流驱动器都应该能够为您提供帮助。 我们产品的不同之处在于电流感应、Rdson、逻辑输入和其他特性的类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rocketman46、

    我的一位同事指出、L293B 可以容纳高达36V 的电压。DRV8833只能达到10.8V。如果您需要高达36V 的电压、您可能还需要考虑 DRV8841、DRV8843和 DRV8844
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。  我还有几个问题:

    1) 1)查看 DRV8832数据表、该芯片在内部整合了 PWM 和 H 桥、因此输出直接连接到电机上、而无需任何其他电子组件?

    2) 2)稍后如果我想使电机变速、是否建议您选择一个不带内部 PWM 的芯片、并通过外部微控制器控制 PWM。  您会为该应用推荐什么电机芯片。

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)正确- DRV8833中的 H 桥 FET 是内部 FET。 您只需将电机连接到 OUTx 引脚即可。

    2) 2)我们的"具有 FET 的有刷直流驱动器"系列中的大多数其他器件允许对 H 桥进行 PWM 控制。 这些器件之一可能适合您:DRV8841、DRV8843和 DRV8844。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    再次感谢您的意见。

    最后一个问题是 DRV8841、 DRV8843和 DRV8844 芯片电机速度由 PWM 控制。  我在 搜索中还看到了 DRV8830芯片、它是否由 I2C 命令控制?

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您使用 I2C 来控制 DRV8830。 数据表中的第7.6节显示了寄存器设置。 您可以通过更改 VSET 来控制速度。