请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 您好!
我不熟悉如何驱动步进电机。 我有一个使用 DRV8711通过电池电源驱动步进电机的设计。 因此、功耗是我的一个大问题。
电机驱动时、我向 DRV8711的 STEP 引脚发送固定频率脉冲。
现在我的问题是、电机处于静止模式时、DRV8711驱动器的行为是什么?
我的理解是、为了保持移动部分、电机静止时、电机线圈仍需要通电。 但是、如果 DRV8711中没有脉冲、那么 DRV8711将采用哪种 MOSFET 驱动圆? 如果 DRV8711始终开启 H 桥、则过流保护将生效。 那么、什么呢?