This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:短路保护

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697992/drv10975-short-circuit-protection

器件型号:DRV10975

您好 TI

我们正在评估在功能测试仪中添加短路保护功能、以防止因 Vcc 和 GND 短路而导致 IC 烧断。

您能否与您的团队确认并告诉我、为了防止 IC 烧坏、我们应该在测试仪中设置多少过流阈值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaine、

    DRV10975没有针对 VCC 接地的内部过流保护。

    但是、鉴于此设计的功能和键合线、器件可支持超过3A 的电流、而不会损坏 IC。 因此、如果您将阈值设置为3A 左右、则不会出现任何问题。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    非常感谢。