This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV8814:CAN#39;t 获取 Altium 上的 PCB 或原理图库

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697760/tina-spice-drv8814-can-t-get-pcb-or-schematic-library-on-altium

器件型号:DRV8814
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在设计一个 PCB 项目、我将使用 DRV8814芯片。 我正在使用 Altium、每当我打开提供的原理图库 tat 时、它都是空的。 我不知道我的行为是否不正确、或者如果有任何帮助、我将不胜感激。 此外、我找不到芯片的 PCB 库是否提供了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    请访问 www.ti.com/.../pinout-quality

    您可以向下滚动以查找 CAD/CAE 符号。
    找到 CAD 文件(.BXL 文件)并使用右侧的说明。
    这些说明将使您能够将原理图符号和布局尺寸转换为各种工具。