This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:用于验证 MSP430是否已刷写的 DRV2605LEVM-MD 步骤

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696592/drv2605l-drv2605levm-md-steps-to-verify-that-msp430-has-been-flashed

器件型号:DRV2605L

您好!  

我与使用 DRV2506LEVM-MD 的客户合作。 他按照 EVM 文档中的步骤通过 BSL 方法更新固件、但 EVM 不会驱动 LRA 或连接到 HCC GUI。

是否有方法可以实际验证 MSP430 FW 是否已更新?  

是否有办法使用 GUI 将 MSP430 FW 重新刷新到其原始版本?

DRV2605LEVM-MD 的 MSP430 FW 的最新版本是什么? 在 EVM 主页上、它显示了 v1.0。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如果更新程序返回成功(如下图)、则会更新固件。 我认为这是唯一与 HCC 兼容的固件。 网页上的固件可能尚未更新。 我将查看此内容并上传新固件。

    然后、您应该会看到 EVM 名称出现在 USB 下拉菜单中、如下所示。

    仅供参考、Windows 10不受支持、但我们将在下一两周发布 Windows 10的新 HCC 版本。 我们刚刚完成了该新版本的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    DRV2605LEVM-MD 网站上发布的固件似乎非常旧、在编译固件并将其加载到 EVM 板上时、HCC GUI 会将固件版本报告为 Haptics-MSPUSB2I2C。
    字符串是什么意思?

    我们的 TI FAE 指向的版本是 DRV2605LEVM-MD_v1p3.txt。 我们可以获取此版本的源代码吗? (假设这是最新版本)

    此外、我们还打算首先使用各种预编程的配置文件来练习电路板。 其中一个用户指南建议我们应更改 Haptics.h 文件中的参数以实现我们的目标。 它是否仍然是推荐的方法? 我们之所以提出这一问题、是因为用户指南非常旧

    非常感谢
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为字符串是指创建此 EVM 时使用的以前的控制方法。 我知道 USB2I2C 是我们不再使用的旧板。

    请在此 E2E 帖子中查找新固件:
    e2e.ti.com/.../2571844

    是的、这仍然是推荐的方法。