This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312:能否为 BLDC 电机的二象限运行选择 CBC 模式?

Guru**** 2390480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696892/ccs-drv8312-can-i-choose-the-cbc-mode-for-2-quadrant-operation-of-bldc-motors

器件型号:DRV8312

工具/软件:Code Composer Studio

您好、电机应用团队、

 由于数据表(第13页)介绍了"OT 锁存关断模式以防止在 CBC 模式下发生 OC 事件期间低侧 FET 导通时的通道卡在高阻抗状态"、因此我选择了 OC 锁存关断模式进行2Q 运行。 但是 、由于浪涌电流、DRV 被锁存在高阻态、 我必须定期复位 DRV 以恢复 DRV。

 我在2Q 运行时尝试了 CBC 电流限制模式。 在 DRV 未锁存在高阻态的情况下、整体驱动系统在没有定期复位的情况下运行良好。

 两个 OC 调节电阻 器均为43k 欧姆。

因此、我喜欢为2Q 运行选择 CBC 模式、但我想清楚地了解您推荐使用 OC 锁存模式而不是 CBC 的原因。

 1."OC 事件"是否 意味着在电源短路和接地短路情况下的过流?
 
 2."低侧 FET 导通是否卡在高阻抗状态" 是否意味着 FET 保持在高阻抗状态、而不是处于导通状态?
   
 3.是否有办法解决 CBC 模式的问题?

 4.我认为在 互补操作   和 CBC 模式下也会发生"OC 事件且卡在高阻态"。  
   即使发生了这种情况。 在这种情况下、这不是问题吗?
 

此致

Sewoong Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sewoong、

    1."OC 事件"是否意味着在电源短路和接地短路情况下的过流?

    "OC 事件"表示电流大于 OC-ADJ 电阻器指定的值、正/负20%容差。

    2."低侧 FET 导通是否卡在高阻抗状态"是否意味着 FET 保持在高阻抗状态、而不是处于导通状态?

    正确。 如果发生 OC 事件、低电平输出将被禁用。

    3.是否有办法解决 CBC 模式的问题?

    是的、请勿以100%的电压运行低侧。 请参阅第12页的第三段。

    必须注意的是、如果过流事件中半桥的输入保持在恒定值
    发生在 CBC 中、则相关的半桥将在过流事件结束时处于高阻态。 循环
    IN_X 将允许 OUT_X 恢复正常操作。

    低侧 FET 上的小高脉冲(50ns)应足以复位低侧。

    4.我认为在互补操作和 CBC 模式下也会发生"OC 事件且卡在高阻态"。
    即使发生了这种情况。 在这种情况下、这不是问题吗?

    只要输入运行在低于100%的水平上、互补运行就不会成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回复!

    此致

    Sewoong Kim