This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:无法将浮点值输入到"相位电阻"参数中

Guru**** 2389150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697281/drv10987evm-impossible-to-enter-floating-point-values-into-phase-resistance-parameter

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10987

大家好!

我安装了 GUI 软件、以便能够与 DRV10987 EVM 板通信。

我的电机的相位电阻参数为1.5欧姆。

当我尝试在框中输入"1.5 "时、软件会记录"2"。

点"." 不被接受。

当我尝试输入"1500m"(我知道 GUI 软件已经通过 LabView 开发;o)时,我可以很快看到"1,5",然后著名的"2"再次出现。

我认为这与我用法语键盘输入我的值有关(我来自法国),但我用美国键盘(qwerty)尝试了一下,另一种尝试是将我的 Windows 环境设置为英语美国 没有什么,没有 Nada/Rien!!

其他人是否无法在此软件中为此参数输入浮点值?

这令人非常失望、因为我的相位电阻为1.5、而不是2;o)

提前感谢您为我提供建议/技巧/解决方案、因为其他一切都很好、DRV10987是一个非常好的组件!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    我以前没有遇到过这个问题。 我在电阻输入框中输入了1.5、并设置了1.552。 我从未尝试输入以毫欧为单位的电阻、但我给出了一个尝试1500m 也设置了1.552欧姆。

    是否可以尝试从 GUI 运行 python 脚本? 如果您使用下面的代码、它会将寄存器设置为1.552欧姆的值。 只需复制我的姓名下方的行并保存到 file.py 中。 启动 python 脚本窗口、加载 python 文件并运行该文件。

    不确定要尝试什么。

    谢谢、

    Brian

    Gui_Module_import__('RV109xx EVM')

    Gui=Gui_Module.Device_GUI ("DRV109xx EVM.exe")
    GUI.write_register ("DRV10987"、"config1"、0x4A)
    GUI.Read_register ("DRV10987"、"config1")
    Gui.__del_()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我自己解决了这个问题,使用了办公室的另一台计算机,其中“逗号唯一的问题”如以下文章所述:

    e2e.ti.com/.../2538649

    不存在。

    感谢您的努力,我注意到您的 python howto,我继续在 GUI 中显示值"1",但知道该值在寄存器中真的是"1,552"(在从一台计算机切换到另一台计算机之前执行 EEPROM 烧写---')。

    但是、如果 TI 开发者团队能够做些什么、那么好的做法是:o)例如、使 GUI 软件从它在全世界执行的位置依赖于它。

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将为您提供另一个答案,帮助您配置 Windows (此处为 Windows 10版本)以便能够从您的计算机执行 GUI:

    请参阅随附的屏幕截图,因此它是法语的,可以帮助遇到同样麻烦的法国人;o)或其他国家/地区的人...

    该错误与 Windows 考虑的符号有关在 TI GUI 软件中输入逗号时、请参阅下面的红色矩形、您必须将"、"替换为"."。 这是要修改的区域补充参数。

    voilà!