This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:如何使用 COMPO 引脚限制电流值?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, DRV8811, DRV8813, DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696714/drv8313-how-to-limit-the-current-value-with-the-compo-pin

器件型号:DRV8313
主题中讨论的其他器件: DRV8811DRV8813DRV8881

大家好、我在新项目上使用了 DRV8313。  

现在扭矩大约为5KGf.cm。  如何 降低输出电流,使电机 旋转扭矩降低约3KGf.cm??

我发现规范中包含以下几个词:

我认为未指定用途的比较器只能检测电流、它不能限制电流。 如果我想使用限流功能、我如何设计图纸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    你是对的。 未指定用途的比较器只能检测电流。 一旦电流增加到限值以上、COMPO 输出就会向控制器发出信号。 然后、控制器必须通过控制 DRV8313的输入来采取适当的措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    现在我使用三相 BLDC 电机、我需要一个具有可调节电流调节功能(调节电流电平以实现最佳步进性能)的 IC 来驱动它:调节电流、10~38V 输入电压、1~2A、BLDC、集成式 NMOSFET 更好。
    DRV8811无法驱动 BLDC 电机、最高温度为85'C
    DRV8313没有可调电流调节功能。
    哪一部分是合适的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xianrong、

    您仍然可以使用 DRV8313、但您需要添加外部电流分流放大器来测量电流、或使用某种类型的电压源更改比较器 COMPN 电压。 这两种方法都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

     我需要的是可调节电流调节功能、调节电流电平以实现最佳电机性能。

    我在 DRV8313参考图中找到如下所示的,它是否能够实现可调节电流调节功能??  

    同时,我在 ESP 中找到 DRV8881和 DRV8813, 哪一个可以实现 可调电流调节功能??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    原理图显示通过使用 ADC 监控 IDC_SENSE 引脚、可实现可调电流调节。 一旦达到所需电流、输出可根据需要进行更改以保持电流。

    您列出的所有 DRV88xx 器件均用于有刷电机、而不是 BLDC。