This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:MOSFET 和 VM 的电压不同?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697061/drv8711-different-voltages-for-the-mosfets-and-vm

器件型号:DRV8711

大家好、我一直在看 DRV8711芯片、是否可以使用不同的电源为电机和芯片供电? 例如、DRV8711由24V 电源供电、而 MOSFET 由75V 等高得多的电压供电、因为步进电机在更高的电压下更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HPB、

    这是可能的、但必须禁用一些保护功能。

    请参阅 www.ti.com/.../tiducr6a.pdf 作为示例。 DRV8711的工作电压为12V、而 FET 的工作电压更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这对我们有所帮助。