This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:相电压的重建或测量

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697073/boostxl-drv8301-reconstruction-or-measurement-of-phase-voltages

器件型号:BOOSTXL-DRV8301

在 TI 的 FOC 参考项目中、以前有 一个 VoltCALC 模块、它通过施加总线电压和三相占空比来重建三相电压、然后在 BOOSTXL-DRV8301设计中、测量三相电压并将其路由到 ADC 输入。 哪一种方法是更好的 FOC 算法、相电压重建或测量方法? 这两种方法之间有何区别? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重建的电压不准确、因为它不会考虑逆变器注入的失真。
    测量通过 ADC 的相电压的方法是最佳方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ramesh!