请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 主题中讨论的其他部件:DRV104、 DRV103
我想使用 DA 而不是 PWM 信号、 是否可以使用 DA 输出 连接 OSC 引脚进行控制? 就像 DRV102引脚3一样。 DRV 102对我来说太贵、DRV104的电压也不够。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.