This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:诊断和校准均失败

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696395/drv2625-diagnostics-and-calibration-both-failed

器件型号:DRV2625

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在自己的板上调试 DRV2625、基本功能正常、但是诊断和校准时出错。 两种情况都将返回 Reg01=0x88。

您能就此问题提供一些建议吗? 非常感谢。

附件是耳内谐振器隔垫、下面是校准时的寄存器参数。

e2e.ti.com/.../FZ_2D00_ECAD-SPEC_5F00_V1.0-20170120.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    寄存器0x2A = 0x03的设置由触发控制自动校准方法指示。 他们是否需要使用触发器控制方法? 如果是,他们是否正在运行大于1000ms 的自动校准? 要使用触发模式进行自动校准,您需要运行校准>1000ms。 我建议将其更改为0x01或0x02。
    对于260Hz、reg1F = 0x3D = 1.7Vrms (对于额定电压)和 reg20 = 0x75 = 2.4Vp (对于过驱钳位)、情况就像这样。 我们通常建议过驱钳位高于额定电压。 在这种情况下、它们设置为相等。 我建议设置 reg20 = 2.6Vp = 7E。 这是1.85Vrms*sqrt (2)。 数据表将1.85Vrms 列为最大电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

     我是客户。 感谢您的回答、我使用了触发控制自动校准方法、运行时间约为2000ms。

     我按照您的建议尝试了、但失败了。

     以下是校准时的寄存器参数

     

    诊断时也会出现错误、R (act)是有效的 Calculate by DIAG_ Z _Result 和 Current _K

    此致、
    二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kelly:
    非常感谢您的支持,Bin 是我的客户,他回答了测试结果,您能帮您进行审核吗? 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bin、您是否还尝试使用500ms 或1000ms 自动校准时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kelly、我想我已经解决了这个问题。
    问题可能是由于电机振动引起的不稳定、我只需修复它、DRV2625就能正常工作。

    非常感谢您回答此问题。

    此致、
    二进制文件