This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700EVM SpyBiWire 适配器

Guru**** 2388690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, MSP430F5510
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696126/drv2700-drv2700evm-spybiwire-adaptor

器件型号:DRV2700
主题中讨论的其他器件: MSP430F5510

您好!

在 DRV2700EVM 用户指南的第15页中,它指出:“DRV2700EVM 套件包含一个 JTAG 转 SpyBiWire 适配器,用于将 JTAG 接口连接到 DRV2700EVM SpyBiWire 连接器。” 本指南在套件内容中未提及任何类型的适配器; http://www.ti.com/lit/pdf/slou403

这是指连接到实际电路板的适配器吗? 我有一位客户询问为什么套件中不包含适配器。

您能对此进行澄清吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您指出这一点。 我不知道这一说法是在那一部分。 由于套件中没有 JTAG 转 SpyBiWire 适配器、我将删除这一说法。
    他们是否需要适配器来更改固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    感谢您的回答!
    我想他们会需要某种适配器。 我正在通过我们的经销商之一进行这项工作。 正是他们的客户提出了这一要求。 有没有地方我可以指向它们来实现它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您可以在此处找到 JTAG 适配器的原理图: processors.wiki.ti.com/.../JTAG_(MSP430)
    我们的 EVM 上使用了 MSP430F5510、因此您需要 MSP430F5xx 的双线制接口。 我不知道这些产品是否可以购买或在哪里购买。 请咨询 MSP430团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kelly!