This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:过流阈值的差异非常严重

Guru**** 2387810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695878/drv8305-the-difference-of-the-overcurrent-threshold-value-is-very-serious

器件型号:DRV8305

尊敬的,

DRV83053 专为水泵 BLDC 驱动器而设计、现在电路板可以正常运行。但客户测试过流情况差异很大。

 对于同一芯片、高侧和低侧保护电流阈值 是相当不同的。 对于不同的芯片、不同的相电流和高侧或低侧电流也是 different.please、请参阅以下测试结果。

您能否告诉我同一芯片或不同芯片的相电流 为何如此不同?

谢谢你

徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    您在电机控制级中使用什么 MOSFET? 在您的图像中、我可以看到标称 Rdson 应为4.7毫欧、但 MOSFET 的 Rdson 参数变化相当大的情况并不少见。 您是否考虑更改 FET 或安装的 DRV 以查看阈值是否随其变化?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett

    我将邀请我的客户根据此链接回答您的问题。

    谢谢你。