This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:LM629#39;s 8位 PWM (包括符号和幅度)输出如何控制128种以上的速度?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695994/lm629-how-did-lm629-s-8bit-pwm-including-sign-and-magnitude-output-controls-more-than-128-kind-of-speed

器件型号:LM629

我看到 LM629的数据表显示 、LM629为直接驱动开关模式电机驱动放大器提供8位、符号和幅度 PWM 输出信号。这意味着只有128种占空比。

我使用 LM629内部的速度模式和 PID 滤波器以 一定速度控制电机、并且可以使用 LTRJ 功能控制超过128种速度。 8位 PWM 如何控制超过128种速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5351218、

    我相信您能够实现更高的速度、因为电机的带宽比 PWM 信号的带宽慢。 由于电机的带宽较慢、电机的实际速度将是 PWM 占空比的移动平均值。 这将使您的速度介于128个 PWM 占空比值之间。

    以下应用手册包含有关 PID 滤波器的更多信息: www.ti.com/.../snoa184d.pdf