This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:如何使用 Instaspin 测量电机电流

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696053/drv8312-how-to-measure-motor-current-in-using-instaspin

器件型号:DRV8312
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我需要测量无传感器 BLDC 的电机电流吗?无需任何额外硬件即可感应电流吗?

我使用的是 DRV8312套件 F28027。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    您是否已下载 controlSUITE 并访问电路板原理图?
    该电路板能够测量各个电流和总电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已经看到原理图。在软件中,gMotorVars.is_A 将为我提供正确的总电机电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    您在哪个文件和文件夹中找到变量 gMotorVars.i_A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    main.c 中的 proj_lab10a

    //计算矢量以安培为单位
    gMotorVars.is_a =_IQsqrt (_IQmpy (gMotorVars.ID_A、gMotorVars.ID_A)+_IQmpy (gMotorVars.IQ_A、gMotorVars.IQ_A));