请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC27714您好!
我已经看到一个线程、UCC27714对于驱动不对称桥式转换器很有用、在同一桥臂内的两个 MOSFET 将同时导通和关断。 请告诉我、此驱动器是否支持顶部 MOSFET 或底部 MOSFET 的100%占空比。
该功能是连续导通顶部 MOSFET 和切换底部 MOSFET、反之亦然。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.