请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 尊敬的,
我的客户使用 DRV10983设计风扇 BLDC 驱动器,电机参数为24V/30W。
现在风扇电机可以正常运行,但输入功率不同、客户怀疑是一致性问题。
具体测试如下所示:
当客户使用同一电机并在同一测试板上设置相同的旋转速度,提供 24V 输入电压,测试6个 DRV10983,其中4个 输入电流为1.2A,其他为0.8A;采用新的 drv10983替换0.8A 芯片、新的 drv10983的输入电流也为1.2A。
因此客户怀疑芯片的一致性不好。
您能给我一个合理的客户解释吗? 或者我应该如何解决这些问题。
原理图如下所示。
非常感谢。
此致
徐 Cickey