This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:DRV8823源代码

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881EEVM, DRV8812EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695741/drv8823-drv8823-source-code

器件型号:DRV8823
Thread 中讨论的其他器件:DRV8881EEVMDRV8812EVM

您好电机驱动器团队

我能否获得双向旋转的源代码 以及电机旋转速度减速控制、以达到停止点、失速检测?

谢谢。

此致

Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    您请求的操作没有源代码。
    您可以使用类似 EVM (如 DRV8812EVM 或 DRV8881EEVM)中的代码,并修改代码,以便在发生中断时发出串行接口命令。