This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:vmx 电压纹波

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695518/drv8812-vmx-voltage-ripple

器件型号:DRV8812

大家好、团队:

vmx 引脚上是否有电源纹波要求?

我的客户发现、当电机运行时、vmx 引脚上的纹波大约为1Vpp、并且不确定芯片是否可以接受。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们没有纹波要求。 要求将 VM 保持在8.2V 的欠压锁定值以上。