请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 尊敬的专家:
我的客户一块电路板 DRV8718-Q1电荷泵损坏、只能输出9V 电压。 他们已经生产了10个 DRV8718-Q1、没有任何问题。 什么可能会导致 DRV8718电荷泵损坏? 我们有 OVP、OCP、ESD 保护来保护电荷泵,对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户一块电路板 DRV8718-Q1电荷泵损坏、只能输出9V 电压。 他们已经生产了10个 DRV8718-Q1、没有任何问题。 什么可能会导致 DRV8718电荷泵损坏? 我们有 OVP、OCP、ESD 保护来保护电荷泵,对吧?
您好、Ryan、
感谢您的提问。 如果器件因损坏/故障而未唤醒、则 VCP 无法唤醒、则 VCP 电压保持~PVDD。 当客户观察到 VCP=9V 时、我想 PVDD 为~9V。
我的观点是器件可能已损坏、但不确定仅 VCP 块问题或其他问题。 当然、VCP 可能会按客户的预期损坏。
电荷泵相关引脚上存在 ESD 保护电路。
PVDD 过压监控功能存在、但不提供保护。 电荷泵上没有 OVP 和 OCP、但 VCP 上存在 UVP。
此致
Shinya Morita