This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412

Guru**** 2562020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185422/drv8412-drv8412

器件型号:DRV8412

尊敬的先生/女士:

请告知是否建议/建议在模式4 (双全桥模式)下使用 DRV8412同时驱动2个 TEC (每个 TEC 高达3A)、每个全桥具有互补 PWM 的 PWM 输入
电压)。

谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    只要最大峰值电流小于 OC 限值、就可以实现这一目的。 我建议订购 EVM 以评估此设置是否可行。 我最大的问题是开关时的浪涌电流是否会产生高于 OC 限值的电流尖峰。  

    此致、

    巴勃罗·阿马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回复。 峰值电流更有可能出现在2A 区域、因此应该可以。

    此致、
    Adrian