This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:是否可以设计出控制电源和主电源的分离?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185335/drv8301-is-it-possible-to-design-separation-of-control-power-and-main-power

器件型号:DRV8301

你好吗?
我们正在使用 DRV8301开发小型直流电机驱动器。
如果您要分离控制电源和电机电源、请检查是否可以分离电源(如果 PVDD1和 PVDD2是单独提供的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    是的、PVDD1和 PVDD2可单独供电、PVDD1用于为电机驱动器供电、与用于为降压转换器供电的 PVDD2无关。