主题中讨论的其他器件:MCT8316A、
您好!
对于可能的 BLDC 电机控制应用、我对 MCF8316A 和 MCT8316A 感兴趣、但这可能需要比这些 IC 更高的功率。 我在本文(https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/code-free-motor-drivers-streamline-bldc-motor-design)中阅读了"方法3 "第2段末尾的内容:
"对于使用功率小于70W 的电机应用、例如扫地机器人、家用吊扇或洗衣机中使用的泵、您可以选择具有集成 MOSFET 的器件来进一步减小布板空间。 MCF8316A 和 MCT8316A 器件支持高达8A 的峰值电流、适用于24V 应用。 对于高功率应用、您可以将功率 MOSFET 放置在电路板上、将栅极驱动器和电机控制集成到一个芯片中。"
最后一句话听起来像是我可以在前面提到的两个 IC 的外部添加具有更高额定电流的功率 MOSFET、以用于更高功率的应用。 是这样吗? 如果是、本手册或应用手册上是否有任何参考文档?
谢谢、
Ryan