主题中讨论的其他器件:DRV8821、
您好!
请提供以下技术问题的解决方案。
安装 Setup_DRV8821-23_evm.exe 后、在运行 DRV8821-23 evm.exe 时、
请先查看测试屏幕。
- DRV8821测试屏幕

- DRV8823测试屏幕


当我按上述设置后按 A 相和 B 相按钮时、
我检查了电机的运动、但它不是连续的。
我想像下面那样进行持续的运动、我找不到解决这个问题的方法。
A 相:H -> H -> L -> L…………
B 相:L -> H -> H -> L………..
如您所见、DRV8821测试屏幕
我想问您如何通过设置 PPS 和 Accel-Rate 时基来连续运行
此外、
希望通过两种方式检查工作原理、如下面的数据表。

请帮助我们并提供您对解决方案的反馈。
谢谢。