This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于需要管理权限、安装后无法启动 DRV8811EVM

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185205/unable-to-launch-the-drv8811evm-after-install-due-to-admin-permission-required

主题中讨论的其他器件:DRV8811

您好!

我是公司的 IT 管理员,我们最近在 其中一台工程计算机上安装了 DRV8811软件(修订版 D)(www.ti.com/.../DRV8811EVM),以便与他们的 DRV8811评估模块配合使用。 我能够顺利安装软件、软件看起来运行良好、但每次工程师(标准用户)启动程序时、他都会收到 UAC 提示、请求管理员权限。

这是一个问题、因为我们无法为用户授予管理员权限、只能让他们启动程序、也不能在用户每次打开应用程序时都输入管理员凭据。 是否有办法避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    要尝试的一件事-他们是如何启动它的?  我最近遇到过这个问题、我发现如果我尝试从 Windows 开始菜单中的"最近安装"列表启动它、它需要管理员批准、但如果我尝试通过 在文件资源管理器中查找启动器来启动它、则它不需要管理员。  你能给它一个机会吗?  从"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DRV8811"打开 DRV8811 EVM.exe

    除此之外、您是否安装了 LabVIEW RTE 2014?  也许程序正在启动时搜索该内容。   https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#359539 (我不确定64位或32位)  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。 他们正在使用桌面上的快捷方式启动它、该快捷方式会立即提示管理员批准。 我将测试该理论、并尝试从文件资源管理器启动该理论、以查看发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、让我知道发生了什么!   

    此致、

    Jacob