This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511-Q1:负载和增益上无输出电压

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183006/drv2511-q1-no-output-voltage-at-load-and-gain

器件型号:DRV2511-Q1

您好!

我们根据 EVM 中提供的原理图创建了硬件 PCB、并将连接的音圈电机作为负载。 但是、在模拟硬件时、负载和增益电压比所需电压要低得多、例如增益电压为0V、负载电压为1.265V。 在此电压下、电机无法运行、我确认所有输入电压(3.3V 和15V)和 PWM 都堪称典范。 请帮助我们获取所需的负载电压。

注:我们仅使用正常 PWM 而不是差动 PWM。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此 请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    数据表中有一个排印错误、应予以更正。 下面复制的9.2节以芯片上不可用的引脚 INA 和 INB 为基准。 我认为这些引脚是 IN+和 IN-。

    "9.2典型应用、单端输入

    若要将 DRV2511-Q1与单端源搭配使用、请使用分压器将 INB 偏置为3V、接地或使用从 INB 到 GND 的0.1 μF 电容使器件实现自偏置。 将单端信号应用到 INA 引脚。"

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulipati、

    [引用 userid="548125" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183006/drv2511-q1-no-output-voltage-at-load-and-gain ]我们根据 EVM 中提供的原理图创建了硬件 PCB、并将连接的音圈电机作为负载。 但是、在模拟硬件时、负载和增益电压比所需电压要低得多、例如增益电压为0V、负载电压为1.265V。 在此电压下、电机无法运行、我确认所有输入电压(3.3V 和15V)和 PWM 都堪称典范。 请帮助我们获取所需的负载电压。[/quot]

    通过使用100K 电阻器将增益引脚连接到 GND、您需要的增益值是多少? 数据表列出了4种不同的增益选项、您的选择与以下任何选项不匹配:

    在 IN+输入端、您希望使用 PWM 进行单端控制。 输入 PWM 频率是多少? EVM 板有二阶低通滤波器将 PWM 输入转换为模拟输入,但您的板只有一阶 LPF 滤波器--为什么不复制和使用与 EVM 板上相同的二阶滤波器?

    [引用 userid="548125" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183006/drv2511-q1-no-output-voltage-at-load-and-gain "]如增益电压为0V,负载电压为1.265V。 [/报价]

    您是如何测量或知道增益电压为0v 的? (BTW、增益没有单位。)

    您如何测量1.265v 的输出(负载)电压? 我问的是、由于输出引脚 OUT+和 OUT- PWM 信号是否根据您的原理图从0V 切换到15V、那么您如何获得1.265v 负载电压?

    为什么将二极管 D35连接到 OUT+和 OUT-? 当 OUT-高于 OUT+时、这将导致短路。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的额外反馈、我们的触觉专家今天不在办公室、因此请耐心等待、因为他的响应 会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulipati、  

    我同意 Brian 的所有反馈、  

    我不理解 D35的用途。 应将其删除、  

    否则、原理图看起来正常。 您是否在硬件上进行过测试? 我不会把一切都以评估/为基础

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur Brown:

    非常感谢你的帮助。

    我们已移除 D35二极管。 现在工作正常。

    此致

    维斯瓦纳德 P L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viswanadh、

    谢谢、我现在将关闭该主题

    此致、
    Arthur