This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:DRV8311S 器件状态和 DRV8311H 的使用

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186259/drv8311-drv8311s-part-status-and-use-of-drv8311h-instead

器件型号:DRV8311

您好!

您好!

我们在需要高电流来接收 BLDC 电机的产品中使用 DRV83053PHPR。 对于我们的小型空间受限产品、我们将探索具有集成 MOSFET 和感应电阻器的 DRV。

DRV8311在物理尺寸、电压和电流方面符合我们的要求。

我的问题是

1) 1) DRV8311S 与 DRV83053PHPR 非常相似、因为它具有所有三相的 PWM 输入和 SPI 来配置 DRV 的参数。 但该器件型号不会与 DRV8311HRRWR 和 DRV8311PRRWR 一同提及。

它还没有启动吗?

2) 2) DRV8311H 是否可用于控制三相 BLDC? 应用图显示了带电磁阀的直流电机驱动。 该器件具有3PWM 或6PWM 接口、但没有用于配置 DRV 8311P、DRV8311S 或 DRV83053PHPR 等内部参数的 SPI 或其他通信接口。 如何配置 DRV8311?

谢谢、

Nithish

Nithish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nithish、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    关于第二个问题、DRV8311H 不使用四个 SPI 引脚、 而是具有 nSLEEP 和三个电阻器可配置的增益、转换和模式输入。 可以通过将引脚连接到逻辑低电平、逻辑高电平或使用电阻器上拉或下拉来配置这些引脚。  

    • 增益 用于配置电流感应放大器的增益
    • 压摆配置电机输出电压的压摆率
    • MODE 引脚配置 PWM 控制模式和 OCP 电平

    上表显示了某些引脚配置与增益、转换和模式的某些配置之间的关系。 数据表的第8.3.3.2节"硬件接口"提供了 DRV8311H 中使用的硬件接口的更多详细信息。

    我目前正在与团队内部进行检查、以查看 DRV8311S 的状态、并将让您了解我发现的内容。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nithish、

    DRV8311S 目前不可用;但是、如果您有兴趣、TI.com 会在其主页上以及 此处的以下链接上发布新产品。 

    最棒的

    ~Alicia