请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 专家:
我想运行 BLDC 电机和 ESC。 CC13xx Launchpad 套件。 此 MCU 是否提供任何示例?
我有 BLDC 电机、
Dys D2836-6 1500KV 外转式无刷无人机电机(原始)- Robu.in |印度网上商店| RC Hobby |机器人
ESC 30A
30A BLDC ESC -无刷电机速度控制器在印度以低价在线购买- ElectronicsComp.com
此致、
D J