This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511-Q1:用于交流分析的 ODD TINA 仿真结果

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183512/drv2511-q1-odd-tina-simulation-results-for-ac-analysis

器件型号:DRV2511-Q1

我正在尝试使用 DRV2511构建电机驱动器。  它需要直流耦合、我更希望在创建原型板之前在 TINA 中了解详细信息。  使用 TI 参考设计"slom423.TSC"、我得到的结果不一致。  对于瞬态响应、系统显示的电压增益为10或20dB、与默认 fs0-2增益设置的预期值完全相同。  输入为1V、输出为10V。

但是、观察交流响应在1kHz 时提供了-172db 的幅度(等于2.5e-9的电压增益)、这对我来说是毫无意义的。  我预计幅值为20dB。

有什么想法导致了这个误差、以及如何纠正这个误差?   开发适当的控制环路需要这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此请耐心等待、因为可能会延迟回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经两周了。  是否有人可以查看此内容并确认我不仅有一些错误的仿真设置?  我似乎无法获得合理的输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    很抱歉耽误你的时间、我自上周度假和出差以来一直在赶进度。  

    我看了一下这个、看到了同样的结果。  这是瞬态分析和交流传输特性之间的差异。  

    执行交流分析的方式似乎也是原因。 对可能明显小于实际典型信号 电平的小信号交流进行交流分析。 这是一篇很好的文章、其中讨论了您创建此帖子时所涉及的相同差异。  https://www.eeworldonline.com/spice-how-to-choose-an-analysis/ 

    "这两个仿真之间的差异是小信号分析和大信号分析之间的差异。 小信号(AC)分析没有显示如何 实际地使用电路(即具有大信号)。 您可以将交流分析结果与瞬态分析重复、但不能以另一种方式重复。"

    您应该根据瞬态分析结果进行设计仿真、此外、我还将根据需要在整个设计中提供帮助。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您对此进行深入研究。   

    不幸的是、这并不是我可以使用的答案。  每次迭代的瞬态分析需要几分钟。  要"仿真"大交流响应需要几天时间、而不是围绕该器件开发控制环路的实际方法。

    我不确定默认交流信号的大小、我认为它是1V?  但无论如何、该器件应以低 mV 电压运行、否则它不能用于我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    已理解、您能否分享一些有关最终应用的详细信息? 我可能需要在 E2E 上向 TI 同事寻求解决方案、如果我知道最终目标、这可能会有所帮助。  

    此致、
    Arthur