This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:集成电流放大器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F, DRV8353, DRV8301, DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179195/drv8353f-integrated-current-amp

器件型号:DRV8353F
主题中讨论的其他器件: DRV8353DRV8301DRV8350

你(们)好。

TI 员工能否为我们共享这些信息?

具有独立电流传感器的 DRV8353F 集成电流放大器有哪些优缺点?  

您能否分享 DRV8353F 的 CMRR、热行为、增益误差等规格?

与独立 CSA 芯片相比、使用集成电流放大器的预期结果是什么?

当我们使用集成电流放大器时、应注意什么?

我尝试检查 DRV8353F 集成电流放大器的规格、但无法在  规格系列中找到详细的规格。

我知道   这是消除 PCB 尺寸的优势。  

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    主要优势在于电路板可节省空间并节省成本。 借助外部 CSA、您必须在电路板上从外部实现它们。

    上图涵盖了 DRV8353 IC 中的 CSA 规格。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Akshay-San。

    但是、在哪里可以找到 DRV8353F 的 CMRR、热行为、增益误差等规格?

    这些规格似乎未列在您在消息上所放的音色中。

    另一方面、DRV8301具有上述规格。 为什么 DRV8353F 不为我们共享信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    对于 DRV8353、我提供的表格包含由我们的设计团队为此驱动程序指定的 CSA 信息。

    列出的值在-40°C 至125°C 的温度范围内进行了测试。 我们显示了增益最小值、最大值和典型值。  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay San。

    我想知道 DRV8353F 的 CMRR  以比较其他器件。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我将咨询我的团队、并在本周结束前提供反馈。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我们的团队尚未对 CMRR 进行描述、因此我们无法提供该信息。  

    如果您决定使用外部 CSA、则 DRV8350可能适合您的应用。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay San

     

    您能否告诉我 TI 为什么没有描述 DRV8353F 的 CMRR?

    我们计划将 DRV8353F 用于我们的应用、从而使我们的电机驱动器变得小巧。

    因此我不会使用 DRV8350。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    设计团队在此器件发布时未描述此信息的特征。 它们通常测试和验证电机应用中需要关注的主要参数、例如增益和输入失调误差。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    Akshay