This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:驱动器匹配问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186248/drv8870-drive-matching-issue

器件型号:DRV8870

大家好、

驱动 IC DRV8870以驱动电流扇形电子锁电机、输入25KHz、90%占空比 PWM 波形、电机偶尔不会驱动。

以下链接是电机驱动启动机电流波形和 IC 电源电压波形:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/_895B398DFA8B3575505B01952F543A67E26C625F_.xlsx

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    如果可能、您能否提供更多信息?  

    根据所附的波形、我可以看到很多问题。  

    1. 启动波形非常不稳定。 电流在短时间内下降至-2A、然后振荡、直至稳定。 您是否能够共享他们的原理图?
    2. 电机电压也异常。  

    我认为查看他们的原理图将是一个有益的开端。

    此致、

    Pablo Armet