This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:能否将12个电磁阀连接到 DRV8912-Q1、后者必须单独控制?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186930/drv8912-q1-can-we-connect-12-solenoid-valves-to-drv8912-q1-which-have-to-be-controlled-individually

器件型号:DRV8912-Q1

您好!

我们要求在 Out Water System 的不同位置控制12个电磁阀。 并需要您的支持来连接它们。

我们能否在 DRV8912-Q1的12个输出和 GND 之间连接12个电磁阀?

或者、我们只能在 OUT1和 OUT2、OUT3和 OUT4、 OUT5和 OUT6、 OUT7和 OUT8、 OUT9和 OUT10之间连接6个阀门、  OUT11和 OUT12?

等待您的类型和快速响应。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    DRV8912-Q1中的12个半桥可通过 SPI 独立控制为高电平或低电平状态。  仅当您需要双向电流控制时、您才需要跨 OUT1/OUT2进行连接、因为这将为您提供跨越2个半桥输出的全桥。

    此致、

    Ryan