This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:DRV8300DIPW-EVM 的 CCS 示例项目

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178374/drv8300dipw-evm-example-ccs-project-for-drv8300dipw-evm

器件型号:DRV8300DIPW-EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CDRV8300

是否有适用于具有 LAUNCHXL-F280049C 的 DRV8300DIPW 评估套件的示例代码可用于 CCS? 如果没有已知示例、是否有任何类似的示例代码库可供我修改、以用于此评估套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    结束另一个主题、因为问题/主题非常相似。 让我们将此主题用作长期问答、以解决您的问题。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    遗憾的是、我不知道 DRV8300评估套件的任何公开可用的 CCS 示例代码。 我们提供了可用于评估的 GUI、如果您要下载 GUI 的离线版本、可以访问 dev.ti.com/gallery 并搜索 DRV8300。 找到 GUI 后、如下图所示选择下载按钮以离线下载 GUI。

     

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    我认为 GUI 使用 的输出文件是通过构建 CCS 工程生成的。 我在下面插入了包含在 GUI 目标文件夹中的.out 文件的图片。 (有三个.out 文件、但只有一个文件上传到 MCU、不确定哪个文件上载)

    DRV8300 GUI .out Files

    CCS 工程是否用于编译所需的.out 文件? 如果可用、是否可以共享工程以便我可以在其基础上进行构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    正确的是、GUI 使用通过编译 CCS 工程生成的.out 文件。 让我与团队更详细地讨论这一点、我的目标是在本周结束时(如果不是更早)提供回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们应该能够公开发布固件、但可能要到1月才可以发布、因为很多团队现在随着年底的临近而具有窄带宽。 一旦它可用、我将告诉您可以在哪里下载它。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我还在等待 采用 LAUNCHXL-F280049C 的 DRV8300DIPW 评估套件的示例代码。 希望很快发布、详细信息将在此处更新。

    您能不能确保该等代码将具有通过 其中一个模拟引脚提供电机转速参考的功能、因为在许多实际应用中(如2Wheeler)、转速参考将是模拟的。

    提前感谢。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anil 的反馈!

    我仍然希望在月底之前发布它、  一旦它公开、我将在这里更新您的信息。 我们计划按原样上传固件(基于 GUI)、因此我不认为它会包含电机速度参考。 但是、欢迎您修改代码、以便通过使用 MCU 上的 ADC 之一来实现此行为。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Anthony。 谢谢。

    此致、

    Anil