This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:单相运行

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8873, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182036/drv8350-single-phase-operation

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件: DRV8873DRV8320

客户询问 DRV8350是否只能使用单个 H 桥运行。 DRV8350能否使两个 H 桥保持开路并正常工作? 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、这可以完成。 我建议将未使用相位的 INHx、INLX 和 SHx 接地、并使栅极悬空。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个半桥的并联连接是否会使应用的电流容量加倍? 即使不需要电流、也可以更好地使用器件内部的器件、从而使器件运行温度降低一点。 只是一个想法...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    根据 Brian 的措辞、我假设他只使用一个半桥、因为他说他想要禁用两个 H 桥。  

    Brian 能否确认您是否打算禁用两个半桥(电机驱动器的两相)?  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    我并不是说建议的解决方案无效;我只是想指出并联电桥是一种替代方案、也是更好地利用器件中的器件的一种方法。 我认为 Brian 可以同时使用这两种解决方案、并决定哪种方案最有效。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在我的客户应用中、DRV8873现在用于 音圈电机。 但是、由于其封装热问题、他们正在考虑使用另一种解决方案。

    DRV8320/50是该组中用于三相伺服电机的通用器件、他们想知道 DRV8350的两个半桥是否可以保持禁用状态、并且仅使用一个半桥来驱动直流电机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户是否尝试将  DRV8320/50用于有刷电机应用? 如果是这种情况、它们将需要一个 H 桥、这意味着它们需要运行2个半桥。 以下常见问题解答(《调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南》)的第五节对此进行了详细介绍。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alicia、

    是的、这是有刷电机应用。 需要两个 H 桥。 如果使用 DRV8350、则只需禁用一个电桥。  

    此致

    Brian