This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:电机正在获取高电流

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183760/drv8306-motor-is-taking-high-current

器件型号:DRV8306

我们使用 DRV8306来驱动电机。 电机无负载速度为24K rpm、24V 时无负载电流为200mA。 已连接电机数据表和原理图。 我们通过增加 PWM 的占空比来提高速度。 PWM 频率设置为25KHz。 通过将占空比增加到97%、转速达到20K rpm、空载时的转速几乎为4A。 空载时电流增加的可能原因是什么。

e2e.ti.com/.../Motor-datasheet.pdfe2e.ti.com/.../DRV8306-scheme.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、  

    感谢您在 e2e 论坛发帖-我们的团队成员目前在假期是 OOO、但我们将在本周晚些时候回来。
    请预计随后会收到回复、以解决您的疑虑  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待过去9天的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    很抱歉耽误你的时间。

    当您测量4A 时、您在该点获得的电压是多少?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="451598" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183760/drv8306-motor-is-taking-high-current/4469910 #4469910 "]当您测量4A 时,您当时得到的电压是多少?

    我认为24V 是因为他提到了24V 和200mA 电机空载电流规格。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    [引用 userid="220361" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183760/drv8306-motor-is-taking-high-current 中的数据]将占空比提高到97%、速度达到20K rpm、空载时消耗的电流几乎为4A。 空载时电流增加的可能原因是什么。[/报价]

    我想原因是、在高转速时、霍尔信号时序未针对该电机进行优化、从而导致低效率和高损耗。  

    解决方案:

    稍微朝转子方向相反的方向旋转霍尔器件、以推进霍尔信号、直到电机电流达到最小值。

    更好的方法是使用具有可调霍尔计时功能的驱动器以高速优化、或使用 MCP 读取霍尔信号并调整计时、但使用具有3或6个 PWM 输入的差动驱动器。

    Brian