This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323热问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185681/drv8323-drv8323-thermal-issue

器件型号:DRV8323

大家好、我叫 Juan Chirino。 我目前正在从事一个基于 BOOSTXL-DRV8323RH el兰 特板的定制电机驱动器开发项目

我们注意到栅极驱动器中存在导热温度(DRV8323)。



通过查看低侧和高侧栅极波形、我们注意到 Rshunt (R48)上存在困难且振铃的情况。


CH1:高侧栅极电压(以 SHC 为基准)
CH2:低侧栅极电压(参考至 PGND)
CH3:Rsunt 电压


是否有任何建议该问题的主题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    看到 Rshunt 过热和击穿/振铃的几个可能原因是:

    • IDRIVE 过高  
    • MOSFET 开关之间的死区时间太短(即 MOSFET 开关发生得太快)
    • PWM 频率过高

    有关其他可能原因/常见问题的更多信息、请访问以下链接:

    《调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南》

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、我们在外板中提供了以下设置
    -IDRIVE (拉电流/灌电流) 120/240mA
    -DRV8323 100ns 确定的死区时间
    PWM 频率为16kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    对于电路板布局、您使用的布线宽度是多少(您的布线可能太小)? 此外、可能是接地存在问题。 驱动器下方必须有一个连续的铜散热焊盘、以便进行适当的冷却。 以下文档 对此进行了更详细的介绍、 可在 此处 的2.2节 "连续顶层散热焊盘"中找到。  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、
    进入 GHX、SHX 和 GLX 的走线宽度为0.15mm (~6mil)、而且底层的热平面不连续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我建议确保热平面是连续的、因为这样可以使热量在整个电路板上更均匀地散发、如下图所示:

    最棒的

    ~Alicia