This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184722/drv8711-drv8711

器件型号:DRV8711

您好!

我们在我们的应用之一中使用了步进电机。 因此、我们选择 DRV8711驱动器 IC。 但是、我们加电并在此时连接电机、驱动器进入 OCP 和 UVL。 我是否可以知道这些错误的原因?  

我们使用了5MR 电阻器的分流器。 我在下面添加了 DRV8711原理图。 请务必填写完整信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件是否退出睡眠模式? 我怀疑您需要在器件上电后将 UVLO 位写入零、或将 RESET 引脚设置为高电平然后设置为低电平。  

    您的外部 FET 不应成为问题-它们 的 CSD88537ND QG 是 我们 EVM 中使用的 CSD18531Q5A 的一半、因此它们应支持比我们更高的 PWM 频率。   

    对于 OCP 故障、您可能需要更改 OCPTH 位、请参阅 7.3.11.1过流保护(OCP)

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够解决您的问题?  如果是、我将很快关闭该线程。   

    此致、

    Jacob