This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:它能否驱动锁存电磁阀?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8870, DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185303/drv8871-can-it-drive-a-latching-solenoid

器件型号:DRV8871
主题中讨论的其他器件: DRV8870DRV8876

您好!

我们选择了 DRV8871芯片来驱动12V 4W 锁存电磁阀: DSML-0630-12C。

但是、我们在 TI 论坛上的这个主题中注意  到、由于某些未知原因、DRV8871被列为不支持驱动螺线管。

锁存电磁阀需要改变极性才能接合/分离、因此我不确定使用 DRV8871可能会出现什么问题? TI 团队是否与文档作者核实过原因?

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我不知道为什么说 DRV8871无法驱动电磁阀。 DRV8871应该能够驱动一个电磁阀。 唯一的限制是没有精确的峰值和保持控制。 这意味着不可能像专用螺线管驱动器那样单独调节峰值电流和保持电流。  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Pablo!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    如果您确实需要调节电流、则可以选择具有外部感应电阻器连接的 DRV8870。  您可以监控该引脚上的电压并从外部关闭电流环路。   

    DRV8871具有集成电流感应功能、因此无法对电流进行反馈。

    我们还有 DRV8876/74等器件、它们具有 iPROPi 输出、因此您无需 DRV8870等分流器和放大器即可监控电流。

    此致、

    Ryan