请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 主题中讨论的其他器件:DRV8770
DR8870没有紧急停止功能、当电机在紧急情况下停止时、冲击力过大、过去使用的全桥电路由全桥的 SD 脚控制、我们没有额外的设计紧急停止电路、 是否有任何其他推荐的紧急停机解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DRV8770只是一个栅极驱动器、因此该器件没有"内置"功能来执行制动功能。
请参阅以下博客、了解制动电机的方法和系统级问题、并逐一说明:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping
此致、
Ryan