This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:FB_BK 引脚

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187555/mct8316z-fb_bk-pin

器件型号:MCT8316Z

你(们)好  

 让我来问一个简短的问题。

客户希望制造如下所示的电路(图8-11)。

但是 、VBK 似乎可以是6.2V、FB BK 引脚(AMR=>-0.3-5.75V)  是否正常?

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    感谢您的提问!  

    今天是 TI 在美国的假日、我们的目标是在本周结束前提供响应。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony  

     感谢您的回答。

    我期待回答。

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    我还有一些其他问题可以更好地了解客户的问题。 这种绝对最大值为6.2V 的 VBK 情况由外部组件确定、客户是否担心将6.2V 电压提供给外部 LDO? 您能否提供有关客户问题的更多说明?

    AMR 表中的 FB_BK 引脚是已知的数据表错误、将在下一修订版中修复。  

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的反馈。

    他们的问题是、通过将  VBK 引脚连接到 FB BK 引脚、器件是否不会中断、而不是用于外部 LDO。

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

     

    感谢您的澄清。

    FB_BK 引脚和 VBK 是相同的节点、因此 FB_BK 引脚应能够承受6.2V 电压、而不应成为问题。 我们在包括6.2V 场景在内的所有极端情况下对 IC 进行表征和验证。 我将在下面的数据表中包含一个显示电路的屏幕截图、希望这可以解决您的问题!

     

     

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的回答。

    让我再次确认、在数据表中、FB_BK 的 AMR 为-0.3V 至5.75V。 但这是错误吗? 真正的值是-0.3V 至6.2V? 我的理解是否正确?

    此致

    Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    是的、您回答正确。

    请通过将此主题标记为已解决来提供帮助!

    最棒的

    Robert