This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:IIC 通信

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183188/mcf8316a-iic-communication

器件型号:MCF8316A

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户是 IC 编程器制造商、他们的客户要求他们支持 MCF8316A1VRGFR 算法开发。

测试结果是程序和读取都正常、但编程后的某个时间、IIC 通信将不起作用、无法再次读取或编程。 请参阅结果:

它们已更改 I2C 目标地址、0-0xFF 是 NACK。
AVDD 测量值为3.3V
3. DVDD  测量 值为1.5V
4、VBK  测量 降压稳压器为3.3V

请帮您检查此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的提问、我们将在本周结束前就此向您作出回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony Lodi:

    谢谢,期待得到回应!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    由于它们能够正常对器件进行编程、因此 FG 和 nFAULT 引脚都通过5.1K 电阻上拉至 AVDD、并且电压稳压器测量正确、因此看起来不是原理图问题。

    您能否查看他们将 I2C 目标地址更改为什么? 在他们对不同的 I2C 目标地址进行编程后、他们是否确保在之后使用该新地址与器件通信? 我假设他们使用定制 MCU 与 MCF8316A 进行通信?

    他们是否还可以尝试 通过 MCF8316AEVM 的 I2C 通信引脚将跳线连接到其定制 PCB、并尝试 使用 GUI 读取/写入 MCF8316A?

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您是否有客户对此主题的任何更新?

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我没有收到终端客户的任何反馈、我们现在可以关闭此 TT、如果客户方面发布了任何内容、我可以重新打开它或创建相关问题。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cherry、我现在将结束这一主题。

    此致、
    Eric C.