This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316AEVM

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186754/mcf8316aevm-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

你(们)好

我想知道我购买的 MCF8316AEVM 板是否能够在不久的将来修复错误8?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    我假设您参考 此处列出的勘误表?

    勘误表#8将在即将发布的下一个器件版本 MCF8316B 中修复。 您将需要获取新器件样片并从 EVM 中交换 IC。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、TI 是否支持购买 MCF8316AEVM 来修复此错误的客户? 或者客户自行订购 MCF8316B 进行更换。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    今天是 TI 假日、但我们的目标是在本周结束前提供响应。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

     一旦器件发布、我们一定乐意向您发送更换了 MCF8316B 的新 EVM 样片。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric C:  

    如何在推出 MCF8316B 后从 TI 获取新的 EVM 模型? TI 会给我发送一个新模型的 EVM 吗?我会将之前购买的 MCF8316A 退回 TI?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    新器    件修订版发布后、请重新发布、我们将与您离线合作、帮助您在我们向您发货时发回旧的 EVM。

    此致、
    Eric C.